J'ai cliqué sur Sécurité, mais les autorisations que j'ai paramétrées n'ont pas pris effet

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un élément dans l'
Explorateur
et que vous sélectionnez ensuite
Sécurité
, les autorisations que vous configurées prennent effet pour l'élément sur lequel vous avez cliqué avec le bouton droit. Par exemple, si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Utilisateurs
ou
Ordinateurs
, que vous sélectionnez
Sécurité
et que vous spécifiez ensuite les autorisations, vous limitez le nombre d'utilisateurs ayant accès au dossier Utilisateurs ou Ordinateurs et à son contenu.
En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Utilisateurs
ou
Ordinateurs
et en spécifiant ensuite les autorisations de sécurité, vous ne limitez pas l'accès d'un utilisateur ou d'un ordinateur particulier aux ressources du système
FactoryTalk
. Pour sécuriser les ressources, cliquez avec le bouton droit sur la ressource, sélectionnez
Sécurité
, puis spécifiez les autorisations de sécurité pour les comptes utilisateurs et ordinateurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal