Les utilisateurs ne peuvent pas modifier leur mot de passe
Si les utilisateurs ne peuvent pas modifier leur mot de passe, cela peut être dû à un paramètre de police de sécurité par défaut qui nécessite que les comptes utilisateurs conservent un mot de passe pendant un certain nombre de jours avant de pouvoir en changer. Les administrateurs peuvent modifier les mots de passe des utilisateurs à tout moment, indépendamment du paramètre de sécurité.
Pour résoudre ce problème, modifiez le paramètre de police
Durée de vie minimale du mot de passe
.Les utilisateurs ne doivent pas utiliser des mots de passe vides avec les comptes liés à
Windows
ou avec les groupes de comptes liés à Windows
pour éviter les échecs intermittents de la sécurité ou l'impossibilité de se connecter. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de mots de passe vierges avec les comptes. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs utilisent un mot de passe pour les comptes liés à Windows
ou les comptes de groupes liés à Windows
, sur l'ordinateur local de chaque utilisateur, désactivez la politique de sécurité locale Windows
Comptes : Limiter l'utilisation de mots de passe vides aux comptes locaux pour la connexion à la console uniquement
Fournir une réponse