Je ne parviens pas à me connecter au serveur FactoryTalk Directory
Cause possible et solution :
- L'ordinateur physique qui agit comme serveurFactoryTalk Directoryest remplacé, mais que le nom du nouvel ordinateur serveur n'est pas modifié, les clientsFactoryTalk Directorypensent qu'ils sont toujours connectés alors qu'ils ne le sont pas. Lorsque le client essaie de se connecter au serveur, l'authentification de l'utilisateur échoue même si l'état de la connexion indique que le client est connecté au serveur.Pour régler ce problème, vous pouvez soit :
- Ajouter manuellement tous les ordinateurs client au nouvel ordinateur serveur :
- DansFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Ordinateurs et groupes
- ajouter manuellement tous les ordinateurs client augroupe d'ordinateurs.
- Rétablir la connexion du client au nouveau serveur :
- Sur chaque ordinateur client Network Directory concerné, connectez le client à un serveur local
- Reconnecter chaque ordinateur client au nouveau serveur distant
Fournir une réponse