Diagnostics en temps réel

  1. Dans l'
    FactoryTalk Administration Console
    Explorateur
    , cliquez avec le bouton droit sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnez
    .
  2. Dans , sélectionnez
    Diagnostics en temps réel
    .
Utilisez
Diagnostics en temps réel
pour afficher les informations de diagnostic en temps réel pour tous les serveurs OPC UA connectés à l'instance d'OPC UA Connector sélectionnée. Les informations de diagnostic d'un serveur OPC UA spécifique sont affichées dans l'onglet
Serveurs OPC UA
.
CONSEIL:
Si plusieurs instances d'OPC UA Connector sont configurées sur le même ordinateur, les valeurs de
Diagnostics en temps réel
sont égales à la somme des valeurs de tous les OPC UA Connector sur l'ordinateur, et toutes instances d'OPC UA Connector de l'ordinateur afficheront les mêmes valeurs de diagnostic en temps réel, sauf mention explicite contraire.
Seule une petite partie des valeurs de diagnostic est incluse dans l'interface
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector. Des diagnostics en temps réel plus détaillés sont disponibles sous forme d'éléments de diagnostic prédéfinis.

Abonnements OPC

Nom du diagnostic
Élément de diagnostic prédéfini
Description
Groupes requis
@OPC_SubscriptionQty
Nombre de groupes d'abonnement que
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector interroge à partir de tous les serveurs
OPC
UA connectés.
Points contrôlés
@OPC_ItemsMonitoredQty
Nombre de points de tous les abonnements que
FactoryTalk Services Platform
surveille pour les données de tous les serveurs
OPC
UA connectés.
Mises à jour de points/seconde
@OPC_ItemsUpdatedRate
Fréquence en secondes à laquelle tous les serveurs
OPC
UA connectés fournissent des données à
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Points de mauvaise qualité
@OPC_ItemsBadQualityQty
Nombre de points de mauvaise qualité fournis par tous les serveurs
OPC
UA connectés.
Échec des demandes d'élément
@OPC_CommSubscriptionsFailedQty
Nombre d'abonnements qui sont entrés en état d'erreur pour tous les serveurs
OPC
UA connectés.

FactoryTalk Live Data

Nom du diagnostic
Élément de diagnostic prédéfini
Description
Demandes de point
@DAQ_ItemsAddedQty
Nombre de points demandés par les clients
FactoryTalk
pour les points fournis par cette instance de
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Échec des demandes de point
@DAQ_ItemsAddFailureQty
Nombre de points demandés par les clients
FactoryTalk
pour les points non fournis par cette instance de
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Mises à jour de points/seconde
@DAQ_ItemsPolledRate
Fréquence (en secondes) à laquelle le système
FactoryTalk
interroge
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector pour rechercher des valeurs de point.
Points actifs
@DAQ_ItemsActiveQty
Nombre de points à l'état actif que les clients
FactoryTalk
demandent à un serveur
OPC
UA ou à tous les serveurs
OPC
UA connectés à
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector. La valeur de l'élément de diagnostic augmente à mesure que les points sont activés et diminue à mesure que les éléments sont désactivés.
Points inactifs
@DAQ_ItemsDeactivatedQty
Nombre de points définis sur l'état inactif que les clients
FactoryTalk
demandent à tous les serveurs
OPC
UA connectés à ce
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector. La valeur de l'élément de diagnostic augmente à mesure que les points sont désactivés et diminue à mesure que les éléments sont activés.

Opérations d'écriture OPC

Nom du diagnostic
Élément de diagnostic prédéfini
Description
Tentatives d'écriture de points
@OPC_ItemsWrittenQty
Nombre de points pour lesquels les clients
FactoryTalk
ont tenté d'écrire des valeurs.
Échec d'écriture de points
@OPC_ItemsWrittenErrorsQty
Nombre de points pour lesquels les clients
FactoryTalk
ont tenté d'écrire des valeurs, mais n'y sont pas parvenus.

OPC Server

Nom du diagnostic
Élément de diagnostic prédéfini
Description
Points détectés
@OPC_NamespaceTotalTagsInServerQty
Nombre d'éléments
OPC
UA dans tous les serveurs
OPC
UA qui ont des types de données pris en charge et qui sont convertis en points
FactoryTalk
.
ID de nœud détectés
@OPC_NamespaceTotalNodesInServerQty
Nombre d'éléments
OPC
UA dans tous les serveurs
OPC
UA.
Erreurs de communication
@OPC_CommConnectionFailedQty
Nombre d'erreurs de communication entre
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector et tous les serveurs
OPC
UA connectés.
Temps de traitement le plus long (millisecondes)
@OPCtoDAQ_LongestTimeProcessingData_mSec
La plus longue durée en millisecondes qu'un serveur
OPC
UA connecté a consacré au traitement des données.
Sessions
@OPC_CommConnectionQty
Nombre de sessions actives de tous les serveurs
OPC
UA connectés. Augmente de 1 en cas de réussite d'une connexion de session. Diminue de 1 en cas d'échec d'une connexion de session.
Écritures des performances/seconde
@OPC_ServerPerformanceWriteRate
Somme de toutes les performances d'un serveur
OPC
UA connecté, basées sur le temps nécessaire à l'écriture d'un nœud.
Lecture des performances/seconde
@OPC_ServerPerformanceReadRate
Somme de toutes les performances d'un serveur
OPC
UA connecté, basées sur le temps nécessaire à la lecture d'un nœud.
Alarmes détectées
@OPC_AlarmTotalAlarmConditionsQty
Nombre d'alarmes détectées.
Alarmes de mauvaise qualité
@OPC_AlarmFaultedAlarmConditionsQty
Nombre d'alarmes avec une condition de mauvaise qualité.
Alarmes actives (en cours)
@OPC_AlarmActiveAlarmConditionsQty
Nombre d'alarmes actives.
Alarmes désactivées
@OPC_AlarmDisabledAlarmConditionsQty
Nombre d'alarmes désactivées. Désactiver une alarme empêche l'opérateur d'être informé lorsque la condition d'alarme se produit.
Alarmes confirmées
@OPC_AlarmAckedAlarmConditionsQty
Nombre d'alarmes confirmées. Confirmer une alarme (Acc. réc.) ne corrige pas la condition qui provoque l'alarme, mais indique que l'opérateur a pris connaissance de l'alarme.
Alarmes supprimées
@OPC_AlarmSuppressedAlarmConditionsQty
Nombre d'alarmes supprimées. Supprimez temporairement une alarme qui n'est pas nécessaire.
Alarmes suspendues
@OPC_AlarmShelvedAlarmConditionsQty
Nombre d'alarmes suspendues. Le report d'une alarme la supprime temporairement.

Service Connector

Nom du diagnostic
Élément de diagnostic prédéfini
Description
Heure/Date du démarrage
@DP_ServiceStartupTimestamp
Date et heure du démarrage du service
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Points de terminaison configurés
@DP_EndpointQty
Nombre de serveurs
OPC
UA ajoutés à
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Points de terminaison actifs
@OPC_CommConnectionQty
Nombre de serveurs
OPC
UA ayant des connexions actives à
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Points de terminaison ayant échoué
S/O
Nombre de serveurs
OPC
UA dont des connexions à
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector ont échoué.

Autres

Bouton
Élément de diagnostic prédéfini
Description
Réinitialiser les compteurs
@DP_CounterResetCmd
Définit toutes les valeurs des compteurs réinitialisables de tous les serveurs
OPC
UA connectés sur leurs valeurs par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal