Exemple : Configuration et flux de données pour la station avec une architecture de serveur OPC UA distante
Une architecture de poste héberge le client
FactoryTalk
, le serveur FactoryTalk
Network Directory et FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector sur un seul poste de travail. Un ordinateur distant ou un périphérique intégré peut fournir le serveur OPC UA.
Numéro | Logiciel | Installé sur l'ordinateur | Configuré à l'aide de |
|---|---|---|---|
![]() | Client FactoryTalk , FactoryTalk View SE | WKSTN1 | FactoryTalk View Studio |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que serveur FactoryTalk Network Directory | WKSTN1 | FactoryTalk Administration Console |
![]() | FactoryTalk Linx OPC UA Connector | WKSTN1 | Paramètres de FactoryTalk Linx OPC UA Connector configurés à l'aide de l'.Paramètres de sélection du serveur FactoryTalk Linx OPC UA Connector et du point de terminaison configurés à l'aide de l'. |
![]() | Serveur OPC UA | OPCSVR1 | Logiciel fourni par le serveur OPC UA |
Lorsqu'un client
FactoryTalk
, tel que FactoryTalk View SE
, demande un point fourni par FactoryTalk Services Platform
, FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector s'abonne au nœud du serveur OPC
UA. Lorsque la valeur de nœud est reçue, l'instance de FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector fournit la valeur à FactoryTalk Services Platform
en tant que point que le service FactoryTalk Services Platform
envoie au client FactoryTalk
.
Ordre | Logiciel | Action |
|---|---|---|
![]() | Client FactoryTalk , FactoryTalk View SE | Demandez la valeur du point à FactoryTalk Services Platform . |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que serveur FactoryTalk Network Directory | Demandez la valeur du point à FactoryTalk Linx OPC UA Connector. |
![]() | FactoryTalk Linx OPC UA Connector | Traduisez vers l'ID de nœud de serveur OPC UA et abonnez-vous. |
![]() | Serveur OPC UA | Fournissez une valeur de nœud à FactoryTalk Linx OPC UA Connector. |
![]() | FactoryTalk Linx OPC UA Connector | Convertissez la valeur de nœud en type de données FactoryTalk , puis mettez à jour la valeur du point dans FactoryTalk Services Platform . |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que serveur FactoryTalk Network Directory | Fournissez une valeur de point au client FactoryTalk . |
![]() | Client FactoryTalk , FactoryTalk View SE | Affichez ou utilisez une valeur de point. |
Fournir une réponse