Exemple : Communiquer avec KEPServer Enterprise

Pour établir la communication entre FactoryTalk Linx OPC UA Connector et KEPServer Enterprise, configurez les paramètres connexes dans les deux applications.

Pour communiquer avec KEPServer Enterprise

  1. Configurez les paramètres OPC UA pour un projet KEPServer Enterprise.
    1. Dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      KEPServerEnterprise
      , puis sélectionnez
      Configuration
      .
      opcuac_kepserver_config
    2. Dans
      [Connecté à Exécution] - KEPServerEnterprise 6 Configuration
      , sélectionnez
      Fichier
      Ouvrir
      pour accéder au projet KEPServer Enterprise.
      opcuac_kepserver_file_open
    3. Cliquez avec le bouton droit sur
      Projet
      , puis sélectionnez
      Propriétés
      .
      opcuac_kepserver_project
    4. Dans l'
      Éditeur de propriétés
      , sélectionnez
      OPC UA
      .
      opcuac_kepserver_opcua
    5. Configurer
      Autoriser la connexion anonyme
       :
      • Définissez sur
        Oui
        lors de la configuration initiale pour vérifier la connexion client-serveur OPC UA.
      • Définissez sur
        Non
        pour une couche de sécurité supplémentaire.
      CONSEIL:
      • Lorsque l'option est définie sur
        Oui
        , il n'est pas nécessaire d'avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour établir la connexion.
      • Lorsqu'elle est définie sur
        Non
        , les utilisateurs ne peuvent pas se connecter en tant qu'utilisateur par défaut dans le
        Gestionnaire des utilisateurs
        . Les utilisateurs peuvent se connecter en tant qu'administrateur (à condition qu'un mot de passe ait été défini lors de l'installation). Utilisez le
        Gestionnaire des utilisateurs
        pour définir un mot de passe pour l'administrateur ou créer un utilisateur et définir toutes les autorisations d'utilisateur.
        Pour ouvrir le
        Gestionnaire des utilisateurs
        , dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit sur
        KEPServer Enterprise
        et sélectionnez
        Paramètres
        Gestionnaire des utilisateurs
        .
        Pour plus d'informations, consultez Paramètres - Gestionnaire des utilisateurs dans l'
        Aide de KEPServer Enterprise
        .
  2. Configurez le point de terminaison OPC UA dans KEPServer Enterprise.
    1. Dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      KEPServerEnterprise
      , puis sélectionnez
      Configuration OPC UA
      .
      opcuac_kepserver_opcuaconfig
    2. Dans le
      Gestionnaire de configuration OPC UA
      , sélectionnez
      Points de terminaison du serveur
      .
    3. Sélectionnez l'URL
      opc.tcp://127.0.0.1:49370
      , puis décochez la case
      Activé
      .
      opcuac_kepserver_url
    4. Sélectionnez l'URL
      opc.tcp://
      <ComputerName>
      :49370
      , puis cochez la case
      Activé
      .
      CONSEIL: Nous vous recommandons de copier l'URL et de la coller dans FactoryTalk Linx OPC UA Connector.
    5. Sélectionnez
      Modifier
      .
    6. Dans
      Définition du point de terminaison
      , vérifiez les politiques de sécurité prises en charge par le client OPC UA.
      opcuac_kepserver_securitypolicy
    7. Sélectionnez
      OK
      .
  3. Configurez le point de terminaison KEPServer Enterprise dans FactoryTalk Linx OPC UA Connector.
    1. Dans , sélectionnez
      Serveurs OPC UA
      .
    2. Dans
      URL du point de terminaison
      , saisissez
      opc.tcp://
      <Computer Name>
      :49370
      , qui est la même URL activée dans KEPServer Enterprise.
      opcuac_kepserver_endpoint
    3. (Facultatif) Si l'option
      Autoriser la connexion anonyme
      dans KEPServer Enterprise est définie sur
      Non
      , saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe sur les
      serveurs OPC UA
      .
      opcuac_kepserver_password
    4. Sélectionnez
      Appliquer
      .
    5. Dans l'
      URL du point de terminaison
      , vérifiez l'état de la connexion OPC UA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal