Paramètres de DEP matérielle

La prévention d'exécution des données matérielle utilise le processeur pour marquer la mémoire afin d'empêcher que du code puisse être exécuté à partir des zones de données marquées. Lorsque du code tente de s'exécuter dans ces zones marquées, le processeur génère une exception. La DEP matérielle est activée comme paramètre d'usine. Cette fonction est activée ou désactivée dans les paramètres du BIOS de l'ordinateur.
Pour déterminer si votre matériel prend en charge la prévention d'exécution des données matérielle, reportez-vous au manuel de votre matériel ou contactez le fabricant de ce dernier.
Pour plus d'informations sur la prévention de l'exécution des données, consultez l'article de la Base de connaissances Microsoft.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal