Utiliser FactoryTalk Alarms and Events

Utilisez l'aperçu suivant pour compléter les procédures nécessaires à la prise en charge de
FactoryTalk Alarms and Events
.
Conditions préalables
Avant de configurer
FactoryTalk Linx
pour la prise en charge de
FactoryTalk Alarms and Events
, veillez à :
Pour configurer un serveur
FactoryTalk Linx
afin de prendre en charge
FactoryTalk Alarms and Events
  1. Ajoutez un serveur
    FactoryTalk Linx
    et configurez-le pour qu'il consomme des données d'alarme et d'événement à partir d'un contrôleur
    Logix 5000
    . Voir Configurer un serveur
    FactoryTalk Linx
    pour prendre
    FactoryTalk Alarms and Events
    en charge
    .
  2. Spécifiez si vous voulez mettre les alarmes en mémoire tampon et le délai de la mise en mémoire tampon des alarmes au cas où
    FactoryTalk Linx
    perd la communication avec le contrôleur
    Logix 5000
    .
    CONSEIL:
    Si vous utilisez
    FactoryTalk Linx
    avec une application
    FactoryTalk View SE
    de réseau, vous pouvez également Configurer des alarmes et des événements redondants.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal