Applications FactoryTalk locales
Les applications
FactoryTalk
locales conviennent pour les processus autonomes qui ne communiquent pas avec d'autres processus ou systèmes. Elles sont conservées dans un FactoryTalk
Local Directory et accessibles uniquement depuis l'ordinateur local sur lequel elles résident. Même si l'ordinateur est connecté à un réseau, et même si une application réseau se trouve sur le même ordinateur, l'application locale reste autonome et ne partage ni ses données ni ses éléments de projet.Pour configurer le serveur principal, utilisez l'éditeur
Communication Setup
de FactoryTalk Linx
. Pour configurer les raccourcis, utilisez l'onglet Principal
de l'éditeur Communication Setup
. Chaque raccourci ne peut être doté que d'une seule connexion principale à un périphérique dans le système de contrôle de production. Le ou les périphériques (en général un contrôleur ou un scanner d'E/S) doivent être capables de fournir des données à l'application.Pour rechercher des points lorsque le contrôleur n'est pas en ligne, associez un raccourci à un fichier de projet
ControlLogix
(.acd) contenant des données de points.Si une application doit répondre aux alarmes et aux événements dans le contrôleur connecté, activez
FactoryTalk
Alarms and Events dans le raccourci associé à ce contrôleur.Fournir une réponse