Éditeur Communication Setup, onglet Principal (applications locales)
Comment dois-je procéder pour lancer l'éditeur Communication Setup ?
Dans l'
Explorateur
, sous le serveur de données FactoryTalk Linx
, double-cliquez sur Communication Setup
.Pour les applications locales, l'éditeur
Communication Setup
comporte un onglet Principal
, une zone Raccourcis du périphérique
, un tableau de Propriétés de raccourci
et une zone de Message d'état
.Utilisez l'onglet
Principal
pour :- Afficher la configuration des communications sur cet ordinateur et les propriétés associées au serveur de donnéesFactoryTalk Linxprincipal de l'ordinateur
- Ajouter ou supprimer des raccourcis associés à la topologie des communications dans l'onglet Principal
- Configurer des propriétés supplémentaires pour le raccourci sélectionné (un fichier de points hors ligne, par exemple) ou pour activer la prise en charge deFactoryTalk Alarms and EventsIMPORTANT:La modification de ces données au moment de l'exécution pourrait entraîner des résultats inattendus.
Fournir une réponse