Créer et tester une application FactoryTalk View ME

La procédure ci-dessous donne l'aperçu d'un exemple de création et de test d'un affichage graphique qui lit un seul point de données depuis un contrôleur cible sur un réseau Ethernet. Cette procédure crée la topologie spécifiant l'emplacement du contrôleur cible dont vous souhaitez lire les données.
Cet exemple montre comment lire les données d'un contrôleur L1.
Pour créer et tester une application
FactoryTalk View ME
à l'aide de
FactoryTalk Linx
(aperçu)
  1. Créer une nouvelle application
    FactoryTalk View ME
    (exemple)
  2. Rechercher le contrôleur cible dans
    FactoryTalk Linx
    (exemple)
  3. Définir un raccourci de périphérique (exemple)
  4. Créer un contrôle numérique qui référence les données du périphérique (exemple)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal