Créer une application d'exécution FactoryTalk View ME

Lorsque vous créez une image runtime
FactoryTalk View ME
(fichier .mer), le système collecte les informations de configuration du réseau de communication (topologie) depuis l'onglet
Runtime (cible)
de l'éditeur
Communication
et les place dans cette image. Les informations contenues dans l'onglet
Design (local)
sont ignorées lorsque l'image runtime
FactoryTalk View ME
est créée.
Suivez la procédure ci-après lorsque vous êtes prêt à créer une image runtime
FactoryTalk View ME
(fichier.mer). Cette procédure fournit un exemple qui suppose que votre application lit un seul point de données (tag) depuis un contrôleur sur un réseau Ethernet. Suivez ces étapes pour créer l'application d'exécution après avoir conçu et testé votre application.
Pour créer une application d'exécution
  1. Dans l'
    Onglet Application
    , développez le serveur de données
    FactoryTalk Linx
    , double-cliquez sur
    Communication Setup
    et cliquez sur l'
    onglet Runtime (cible)
    . Vous devez définir la configuration
    FactoryTalk Linx
    qui sera active sur la cible de déploiement (par exemple, un terminal posé sur le sol d'un magasin).
  2. La même topologie est souvent disponible à la fois sur le poste de travail local et sur le poste cible. Dans ce cas, vous devez répliquer le chemin d'accès au contrôleur 1756-L1/A (tel que créé dans l'exemple de
    Création et de test d'une application
    ).
  3. Faites un clic droit sur le pilote Ethernet et cliquez sur
    Ajouter un périphérique
    pour afficher la liste des périphériques disponibles pour le réseau Ethernet.
  4. Développez le dossier
    Périphériques Ethernet IP
    , développez le périphérique
    1756-ENBT/A
    , cliquez sur
    Révision majeure 1
    , puis cliquez sur
    OK
    .
  5. Tapez l'adresse IP du périphérique 1756-ENBT/A et cliquez sur
    OK
    .
    CONSEIL:
    L'adresse IP du périphérique figure dans l'onglet
    Design (local)
    .
  6. Cliquez avec le bouton droit sur le
    backplane 1756
    détecté et cliquez sur
    Ajouter un périphérique
    .
  7. Développez le dossier
    Processeurs Logix
    , développez le périphérique
    1756-L1/A
    et sélectionnez la révision la plus récente. Les caractères
    ,1
    qui apparaissent à la fin du nom du contrôleur indiquent l'adresse de slot occupée dans le backplane. Si cette valeur est incorrecte pour votre système, cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur
    Propriétés
    pour changer l'adresse. Cliquez sur
    OK
    .
  8. Mettez en surbrillance le raccourci Line1, puis cliquez sur le contrôleur L1 que vous avez ajouté à la configuration. Notez que le bouton Appliquer devient disponible. Cliquez sur
    Appliquer
    pour enregistrer ce raccourci. Vous avez spécifié que le raccourci Line1 était associé au contrôleur L1. Le raccourci n'est pas enregistré tant que vous ne cliquez pas sur
    Appliquer
    .
  9. Cliquez sur
    OK
    pour enregistrer les données de configuration et fermer l'éditeur Communication Setup. Le symbole Line1 est maintenant associé au contrôleur 1756-L1/A dans l'onglet Cible.
    CONSEIL:
    L'éditeur
    Communication Setup
    doit être fermé avant de créer l'application d'exécution.
  10. Sélectionnez
    Application > Créer une application d'exécution
    pour créer un fichier d'application d'exécution (fichier .mer) pouvant être exécuté par la station
    FactoryTalk View ME
    .
    IMPORTANT:
    Lorsque vous sélectionnez l'image runtime intégrée au fichier .mer, vous pouvez effectuer l'une ou l'autre des opérations suivantes :
    • Conserver la configuration active de la topologie physique
      FactoryTalk Linx
      (la configuration provenant d'un onglet Runtime (cible) qui est associée à une application exécutée précédemment)
    ou
    • écraser la configuration de la topologie active avec l'image du fichier .mer. Si vous répondez
      Oui
      au message « Voulez-vous remplacer la configuration de communication actuelle du terminal ? », les informations de configuration de l'onglet Runtime (cible) qui sont contenues dans le fichier .mer remplacent la configuration active.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal