Configurer les règles de messagerie des alarmes
Une fois la politique SMTP configurée, vous pouvez configurer les règles de messagerie des alarmes. Ces règles utilisent la priorité et l'étendue comme critères pour les notifications par e-mail concernant les alarmes actives dans une application. Lorsque ces alarmes sont déclenchées, des notifications par e-mail contenant les détails de l'alarme sont envoyées aux destinataires désignés.
CONSEIL:
Les e-mails d'alarme utilisent la langue par défaut de l'application.
Conditions préalables
Configurez la politique SMTP dans
Système > Politiques > Politiques système
.Sur chaque ordinateur serveur d'alarme (client SMTP), assurez-vous de ce qui suit :
- Le port requis est ouvert dans le pare-feu.
- Le programmeRnaAlarmMailServer.exesitué à l'emplacement C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell est autorisé dans la règle de pare-feu sortant.
Pour configurer les règles de messagerie des alarmes
- Dans l'Explorateurde FactoryTalk Administration Console ou FactoryTalk View Studio, cliquez avec le bouton droit sur une application, puis sélectionnezNotification d'alarme par e-mail.
- Dans le voletRègles relatives aux e-mails, ajoutez une règle en cliquant sur le signe plus
ou Ajouter une règle d'e-mailsi aucune règle n'existe. - Nommez la règle, ajoutez une description facultative, puis cliquez surOK.
- SousCONDITION, spécifiez la priorité et l'étendue de l'alarme comme critères pour les notifications par e-mail.
- SousDESTINATAIRES, saisissez les adresses e-mail des destinataires.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse