Configuration des règles de messagerie d'alarme
Une fois la politique SMTP configurée, vous pouvez configurer les règles de messagerie des alarmes. Ces règles utilisent la priorité et l'étendue comme critères pour les notifications par e-mail concernant les alarmes actives dans une application. Lorsque ces alarmes sont déclenchées, des notifications par e-mail contenant les détails de l'alarme sont envoyées aux destinataires désignés.
CONSEIL:
Les e-mails d'alarme utilisent la langue par défaut de l'application.
Utilisez ces propriétés pour configurer les règles de messagerie d'alarme.
Paramètre | Description |
|---|---|
Règles relatives aux e-mails | |
Signe plus ou Ajouter une règle d'e-mail | Crée des règles. |
Présentation | Répertorie toutes les règles et leurs propriétés. Un astérisque (*) indique que des modifications n'ont pas été enregistrées. |
Règle | Configure les propriétés de la règle. Un astérisque (*) indique que des modifications n'ont pas été enregistrées. Une icône d'avertissement indique que l'adresse e-mail du destinataire n'est pas valide. Une icône d'arrêt indique que la règle est désactivée. Une icône de corbeille vous permet de supprimer la règle. |
Volet Présentation | |
Propriétés en lecture seule | Affiche les propriétés de chaque règle. Les e-mails destinataires surlignés en rouge ne sont pas valides. |
Bouton Modifier ![]() | Accède au volet des propriétés de la règle pour modification. |
Volet des propriétés de la règle | |
Nom | Définit le nom de la règle. |
Description | (facultatif) Définit la description de la règle. |
Désactiver cette règle | Désactive la règle actuelle. Par défaut, cette case n'est pas cochée. Si vous décidez de réactiver une règle désactivée, décochez cette case. Toutes les propriétés sont conservées. |
Priorité d'alarme | Définit les priorités d'alarme pour déclencher les notifications par e-mail. Par défaut, les alarmes de toutes les priorités peuvent déclencher des notifications. |
Étendues d'alarme | Définit l'étendue d'alarme pour déclencher les notifications par e-mail. Par défaut, les alarmes, quelle que soit leur étendue, peuvent déclencher des notifications par e-mail. |
DESTINATAIRES | Définit les destinataires qui recevront les notifications par e-mail. |
Fournir une réponse
ou
indique que l'adresse e-mail du destinataire n'est pas valide. Une icône d'arrêt
indique que la règle est désactivée. Une icône de corbeille
vous permet de supprimer la règle.