Configurer les affichages graphiques

Les affichages graphiques créés dans
FactoryTalk View Studio
sont des conteneurs pour les objets
FactoryTalk Alarms and Events
, tels que l'objet Résumé des alarmes et des événements. Les objets
FactoryTalk Alarms and Events
sont utilisés pour surveiller et interagir avec les alarmes basées sur les périphériques, sur les points et sur OPC UA au moment de l'exécution.
Ajouter des objets d'alarmes et d'événements aux affichages graphiques
FactoryTalk View
  1. Exécutez
    FactoryTalk View Studio
    et ouvrez une application existante.
  2. Développez la fenêtre de l'explorateur
    FactoryTalk
    pour afficher le serveur IHM où vous souhaitez ajouter le nouvel affichage graphique.
  3. Si l'application ne possède pas encore un serveur IHM, ajoutez-un. Cliquez sur l'application ou la zone avec le bouton droit, dirigez-vous vers
    Ajouter nouveau serveur
    , et puis cliquez sur
    Serveur IHM
    . Suivez les instructions de l'assistant du serveur IHM.
    Vous pouvez uniquement ajouter des serveurs IHM à une application
    distribué par réseau
    View SE. Les applications de
    poste réseau
    et celles de
    poste local
    prennent en charge un seul serveur IHM, qui est provisionné silencieusement par le système lors de la création de l'application.
  4. Dans le dossier
    Graphiques
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Affichages
    et cliquez sur
    Nouveau
    .
  5. Dans la barre de menus, cliquez sur
    Objets
    , pointez sur
    Alarmes et événements
    , puis cliquez sur l'un des objets répertoriés :
    Bannière
    ,
    Résumé
    ,
    Afficheur du journal
    ,
    Explorateur d'état
    ,
    ou
    résumé des événements de diagnostics automatiques
    .
  6. Cliquez dans la grille et faites glisser le curseur pour positionner et dimensionner l'objet sur l'affichage graphique.
  7. Double-cliquez sur l'objet pour configurer ses propriétés.
    Pour obtenir des instructions étape par étape, consultez le
    guide de configuration du système
    FactoryTalk Alarms and Events
    , disponible dans le menu
    Aide > Livres en ligne
    dans
    FactoryTalk View Studio
    .
  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    OK
    pour fermer les propriétés de l'objet, puis cliquez sur
    Fichier > Enregistrer
    pour enregistrer l'affichage graphique.
  9. Créez des affichages graphiques supplémentaires et insérez et configurez d'autres objets d'alarmes et d'événements selon les besoins.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal