Surveiller des alarmes en cours d'exécution
Pour interagir avec les alarmes et les événements pendant l'exécution, connectez un
FactoryTalk View
Site Edition Client à une application. Exécutez le FactoryTalk View
SE Client et surveillez les affichages graphiques qui hébergent les objets Alarmes et Événements.Connecter à l'application et surveiller les alarmes
- Pour une application de poste réseau ou une application distribué par réseau, si vous ne l'avez pas encore fait, exécutez l'outil Spécifier l'emplacement duFactoryTalk Directorysur chaque ordinateur client et pointez sur l'ordinateur du serveur Network Directory.Pour une application de poste local sur un ordinateur autonome, il n'est pas nécessaire de spécifier le serveurFactoryTalk Directory.
- Sur l'un des ordinateurs clients, exécutezFactoryTalk ViewSite Edition Client.
- Cliquez surCréer un fichier de configurationpour créer un nouveau fichier de configuration.FactoryTalk ViewSE Client
- L'assistant vous invite à fournir les informations requises et, une fois terminé, crée un fichier avec une extension .CLI qui contient les informations sur le serveur et le projet.Des instructions détaillées figurent dansGuide de configuration du système, disponible dans le menuFactoryTalk Alarms and EventsAide > Livres en lignedeFactoryTalk View Studio.
- Sur chaque ordinateur client deFactoryTalk ViewSE sur le réseau, copiez le fichier de configuration *.CLI créé précédemment ou créez un nouveau fichier de configuration.Le dossier par défaut estC:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Client\ConfigurationFileName.cl.
- Exécutez le logicielFactoryTalk ViewSE Client sur chaque ordinateur client à connecter à l'application.
- Surveillez les affichages graphiques qui comprennent les objets Alarmes et Evénements :
- Bannière d'alarmes et d'événements :Visualiser et interagir avec les priorités d'alarmes les plus récentes et les plus hautes.
- Résumé des alarmes et des événements :Afficher les alarmes sans accusé de réception et en accuser réception, les désactiver, les supprimer, les suspendre, les rétablir, les filtrer et les trier via diverses fonctionnalités.
- Afficheur du journal d'alarmes et d'événements :Affichez l'historique des alarmes et des événements enregistrés dans une base de donnéesSQL Server.
- Explorateur d'état des alarmes :Affichez les alarmes en fonction des états. Activez, désactivez, supprimez, annulez, suspendez ou rétablissez des alarmes.
- Résumé des événements de diagnostics automatiques :Affichez les événements de diagnostic collectés par les contrôleurs Rockwell Automation qui prennent en charge la fonction Diagnostics automatiques. Supprimez, annulez la suppression, filtrez et triez les événements de diagnostic.Pendant l'exécution, si la base de donnéesSQL Serverest déconnectée, il faut environ 40 secondes pour passer d'un affichage graphique à l'autre.
Fournir une réponse