Planifier le système et installer les logiciels

Cette section décrit les principales étapes de planification pour configurer
FactoryTalk Alarms and Events
dans le cadre d'une application distribuée en réseau. Pour plus d'informations sur la façon de planifier une application de poste de réseau ou un application de poste local, consultez le chapitre
Planifier votre système
dans le
Guide de configuration du système
FactoryTalk Alarms and Events
.
Planifier un système
Lorsque vous déployez
FactoryTalk Alarms and Events
dans le cadre d'une application distribué par réseau, tenez compte des types de surveillance d'alarme que vous prévoyez d'utiliser :
  • Surveillance d'alarmes en fonction des appareils Configurez la surveillance des alarmes basées sur les périphériques pour obtenir des alarmes des contrôleurs
    Studio 5000
    utilisant des alarmes intégrées ou des instructions d'alarme.
  • Surveillance des alarmes basée sur des points de serveur. Configurez la surveillance des alarmes basée sur des points pour obtenir les alarmes à partir d'un serveur de données.
  • Surveillance des alarmes OPC UA. Configurez la surveillance des alarmes OPC UA pour obtenir les alarmes d'un serveur OPC UA tiers.
Le type de surveillance que vous utilisez détermine le logiciel que vous devez installer et activer. Cela peut inclure
FactoryTalk View
,
FactoryTalk Linx
,
RSLinx Classic
, et l'application
Logix Designer
.
Pour plus d'informations sur les logiciels d'un déploiement
FactoryTalk Alarms and Events
, consultez le chapitre
Planifier votre système
du
Guide de configuration du système
FactoryTalk Alarms and Events
. Pour des instructions spécifiques pour installer et activer les logiciels, consultez le guide d'installation de chaque produit.
Si vous utilisez la surveillance des alarmes basées sur des périphériques, vérifiez le micrologiciel du contrôleur
Studio 5000
. La version du micrologiciel doit 16.20 ou ultérieure (à l'exclusion des versions 21 à 23) pour utiliser les alarmes intégrées ou les instructions d'alarme.
Installer le logiciel
  • Installez
    FactoryTalk Services Platform
    sur chaque ordinateur qui participe à une application distribuée en réseau
    FactoryTalk
    , à l'exception des serveurs de base de données.
  • Installez
    FactoryTalk View Studio
    et l'application
    Logix Designer
    sur l'ordinateur où vous développez l'application distribuée en réseau.
  • Pour journaliser les informations historiques des alarmes et des événements dans une base de données, installez
    SQL Server
    séparément, si vous ne l'avez pas déjà fait. Suivez les instructions du chapitre
    Configurer la journalisation des alarmes et des événements historiques
    du
    Guide de configuration du système
    FactoryTalk Alarms and Events
    .
  • Pour utiliser
    FactoryTalk Alarms and Events
    avec une application de poste local dans le cadre d'un système
    FactoryTalk
    autonome, installez tous les logiciels sur le même ordinateur.
  • Pour utiliser
    FactoryTalk Alarms and Events
    avec une application de poste réseau, installez tous les logiciels sur le même ordinateur, à l'exception des serveurs de données. Une application de poste réseau peut accéder à des serveurs de données hébergés sur d'autres ordinateurs en réseau.
Exemple : Application distribuée par réseau sur des ordinateurs distribués
Ce diagramme montre un exemple de disposition possible du réseau pour un groupe d'ordinateurs, et quels produits logiciels sont installés sur chaque ordinateur participant à
FactoryTalk Alarms and Events
via un
FactoryTalk
Network Directory. Utilisez ce diagramme seulement comme point de départ ; votre propre système distribué peut varier.
FactoryTalk system with AE on various computers_updated
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal