Configuration de la surveillance d'alarmes en fonction d'un périphérique
Utilisez la surveillance des alarmes basées sur des périphériques avec des contrôleurs
Studio 5000
qui ont été programmés à l'aide d'alarmes ou d'instructions d'alarme prédéfinies. Si votre application de FactoryTalk
emploie d'autres types de contrôleurs, configurez la surveillance des alarmes basée sur des points de serveur.Présentation : Configuration de la surveillance d'alarmes en fonction d'un périphérique
- Créez un projet, définissez des alarmes ou des instructions d'alarme, et chargez-les vers un contrôleurStudio 5000.
- Ajoutez un serveur de périphériquesRockwell Automation(FactoryTalk Linx) à une application pour organiser les informations du projet, y compris les éléments tels que les serveurs de données, les serveurs IHM et les serveurs d'alarmes et d'événements, et mettez ces informations à la disposition de tous les produits logiciels et ordinateurs participant à un systèmeFactoryTalk.Les types d'application suivants peuvent être utilisés pour la surveillance des alarmes basée sur des périphériques.
- Applications distribuées en réseau stockées dans unFactoryTalkNetwork Directory.Les informations sur les projets et les logiciels concernés peuvent se trouver sur plusieurs ordinateurs, distribués dans un réseau. Tous les ordinateurs d'une application distribuée par réseau donnée partagent un serveur de répertoire réseau commun situé sur un ordinateur du réseau.
- Applications de poste de réseau stockées dans unFactoryTalkNetwork Directory.Tous les logiciels concernés (à l'exception des serveurs de données) doivent être installés sur le même ordinateur. Les applications de poste de réseau peuvent se connecter à des serveurs de données situés sur des machines différentes. Tous les ordinateurs d'une application de poste de réseau donnée partagent un serveur de répertoire réseau commun situé sur un ordinateur du réseau.
- Applications de poste local stockées dans unFactoryTalkLocal Directory.Les informations sur les projets sont situées sur un ordinateur autonome et ne sont accessibles qu'aux logiciels installés sur ce même ordinateur local. Il est impossible d'accéder à distance aux applications de poste local et de partager des informations de projet avec une application distribuée par réseau ou une application de poste de réseau.
Étape 1. Créer un projet et définir des alarmes ou des instructions d'alarme
- Lancez l'applicationStudio 5000Logix Designer.
- Créez un projet et ajoutez la nouvelle alarme ou les instructions d'alarme. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez l'aide de l'application Logix Designer.
- Une fois terminé, chargez le projet sur le contrôleur.
Étape 2. Ajouter un serveur de périphériques à une application
Utilisez
FactoryTalk View Studio
ou FactoryTalk Administration Console
et ajoutez un serveur de périphériques Rockwell Automation
(FactoryTalk Linx
) à une application locale ou réseau dans le FactoryTalk Directory
. Configurez le serveur de périphériques à abonner aux alarmes détectées par le contrôleur Studio 5000
.Les étapes ci-dessous permettent d'ajouter un serveur de périphériques en utilisant
FactoryTalk View Studio
.- DansFactoryTalk View Studio, ouvrez ou créez une applicationFactoryTalk.
- Développez la fenêtre de l'explorateurFactoryTalkpour afficher le contenu deFactoryTalkNetwork Directory ouFactoryTalkLocal Directory dans une arborescence. Naviguez vers l'application ou la zone où ajouter le serveur.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'application ou la zone, puis cliquez surAjouter un serveur>serveur de périphériques.Rockwell Automation(FactoryTalk Linx)
- Dans la boîte de dialogue dePropriétés, configurez les propriétés de serveur de périphérique et cliquez surOK.
- Dans la fenêtre de l'explorateur, double-cliquez sur le serveurFactoryTalk Linx, puis double-cliquez surConfiguration de la communication.
- Dans la fenêtreConfiguration de la communication, ajoutez un nouveau raccourci vers le contrôleurStudio 5000et activez les alarmes et les événements pour le raccourci. Lorsque vous avez terminé, cliquez surOK.
Fournir une réponse