Créer un abonnement (Diagnostics)
Créez un abonnement à un événement pour spécifier les paramètres de l'abonnement. L'abonnement nouvellement créé supprime l'abonnement par défaut, qui comprend toutes les zones.
Pour créer un abonnement
- Dans FactoryTalk View Studio, ouvrez l'affichage qui inclut l'objet Résumé des événements de diagnostics automatiques.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des événements de diagnostics automatiques, puis cliquez surPropriétés.
- Dans l'ongletAbonnements, sous la liste desAbonnements aux événements, cliquez surAjouter.
- Saisissez le nom unique du nouveau dossier.
- Dans la listeÉtendue, cliquez surParcourirpour spécifier l'étendue des événements auxquels vous souhaitez vous abonner.CONSEIL:L'étendue par défaut est(Toutes les étendues), ce qui équivaut à sélectionner le nœud supérieur dans le navigateurSélectionner une étendue.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse