Propriétés du Résumé des événements de diagnostics automatiques - Onglet Abonnements

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques - onglet Abonnements ?
  1. Dans
    FactoryTalk View Studio
    , ajoutez un objet Résumé des événements de diagnostics automatiques à un affichage.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des événements de diagnostics automatiques, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
  3. Cliquez sur l'onglet
    Abonnements
    .
Utilisez l'onglet
Abonnement
dans la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
pour vous abonner aux événements qui correspondent à des critères spécifiques.
Si vous ne créez pas d'abonnement aux événements, le résumé des événements de diagnostics automatiques utilise l'abonnement par défaut, qui affiche tous les événements tels qu'ils se produisent dans le système
FactoryTalk
.
Si vous créez un abonnement à un événement, seuls les événements auxquels vous vous êtes abonné s'affichent dans le résumé des événements de diagnostics automatiques.
Le tableau suivant décrit les paramètres de l'onglet
Abonnements
.
Paramètre
Description
Abonnements aux événements
Affiche les abonnements actuellement configurés pour le résumé des événements de diagnostics automatiques.
Ajouter
Permet d'ajouter un abonnement.
Supprimer
Permet de supprimer l'abonnement et d'arrêter le filtrage des événements sur les critères de l'abonnement.
Renommer
Permet d'attribuer un nouveau nom à un abonnement existant. Tous les noms des abonnements aux événements doivent être uniques.
Étendue
Identifie l'étendue utilisée pour déterminer les événements transmis au résumé des événements de diagnostics automatiques. Une étendue est une zone prédéfinie ou un groupe d'événements.
L'étendue par défaut est
(Toutes les étendues)
, ce qui équivaut à sélectionner le nœud supérieur dans le navigateur
Sélectionner une étendue
.
Parcourir
Permet de s'abonner à des événements qui relèvent d'une étendue donnée.
Supprimer
Permet de supprimer l'étendue sélectionnée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal