Créer un abonnement (Résumé)

Créez un nouvel abonnement aux événements pour spécifier les paramètres de l'abonnement. L'abonnement nouvellement créé supprime l'abonnement par défaut, qui comprend toutes les zones, priorités et sources d'événements.
Des abonnements multiples sont mêlés. Les critères d'abonnement sont mélangés à l'aide de l'opérateur logique AND. Par exemple, sélectionnez la
Priorité : La case Urgent
, puis la zone
Ligne de conditionnement
, et enfin la source d'événements
[BoxStuffer]*
permettent de s'abonner aux alarmes urgentes de la ligne de conditionnement dont les noms commencent par [BoxStuffer].
Pour créer un nouvel abonnement
  1. Ouvre FactoryTalk View Studio.
  2. Ouvrez l'affichage contenant l'objet Résumé des alarmes et des événements.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des alarmes et des événements, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
  4. Cliquez sur l'onglet
    Abonnements aux événements
    .
  5. Dans la liste
    Abonnements aux événements
    , cliquez sur
    Ajouter
    .
  6. Saisissez le nom unique du nouveau dossier.
  7. Configurez l'abonnement en fonction de la
    Priorité
    .
    Dans la section
    Priorité
    , conservez les niveaux de priorité par défaut ou cochez les cases
    Urgent
    ,
    Haut
    ,
    Moyen
    ou
    Bas
    pour lesquelles recevoir des alarmes.
    • Pour arrêter de recevoir des alarmes pour une priorité particulière, décochez la case de cette priorité d'alarme.
  8. Configurez l'abonnement en fonction des
    Étendues
    .
    1. Dans la liste
      Étendues
      , conservez l'étendue par défaut ou cliquez sur
      Parcourir
      .
    2. Dans le navigateur
      Sélectionner une étendue
      , spécifiez l'étendue de l'abonnement des événements.
    3. Cliquez sur
      OK
      .
    CONSEIL:
    L'étendue par défaut est
    (Toutes les étendues)
    , ce qui équivaut à sélectionner le nœud supérieur dans le navigateur
    Sélectionner une étendue
    .
  9. Configurez l'abonnement en fonction des
    Sources d'événements
    .
    1. Dans la liste
      Sources d'événements
      , conservez la source d'événements par défaut ou cliquez sur
      Parcourir
      .
    2. Dans
      Navigateur de la source de l'alarme
      , sélectionnez la zone qui contient les alarmes à surveiller dans la liste à gauche.
    3. Double-cliquez sur les alarmes de la liste à droite pour les ajouter à la liste
      Sources d'alarmes sélectionnées
      .
    4. Cliquez sur
      OK
      .
    5. Dans la liste
      Sources d'événements
      , cliquez sur
      Ajouter
      , puis saisissez le nom de la zone.
      CONSEIL:
      Si vous vous abonnez à des alarmes spécifiques et que vous avez configuré la liste des
      Étendues
      , vérifiez que la liste des
      Étendues
      inclut les zones qui contiennent ces alarmes.
    6. Appuyez sur
      Entrée
      . Vous ne pouvez pas vous abonner à la même alarme plusieurs fois.
      CONSEIL:
      Pour modifier le nom d'une alarme, cliquez sur le nom de l'alarme, sur
      Modifier
      , saisissez un nouveau nom d'alarme, puis appuyez sur
      Entrée
      . Pour supprimer une alarme, cliquez sur son nom, puis cliquez sur
      Supprimer
      .
  10. Cliquez sur
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal