Sécurité sur un répertoire local

Par défaut, la sécurité est ouverte dans
FactoryTalk
Local Directory. Tous les utilisateurs qui se sont correctement connectés à
Windows
ont plein accès au répertoire local.
Parce que le répertoire réseau et le répertoire local sont distincts, vous devez les sécuriser séparément. Certains logiciels
Rockwell Automation
requièrent
FactoryTalk
Network Directory, d'autres requièrent
FactoryTalk
Local Directory et d'autres encore requièrent la configuration des deux répertoires.
Dans un répertoire local, gérez :
  • Les comptes d'utilisateurs, les mots de passe et les autorisations de sécurité
  • Les paramètres de politique de l'ensemble du système, ainsi que les politiques de sécurité et d'audit
  • les informations du projet, par exemple les applications, les zones et leur contenu.
Pour renforcer la sécurité sur un système autonome, effectuez les tâches suivantes :
  • Supprimez le groupe lié à
    Windows
    appelé
    Authenticated Users
    . Cela empêche tous les utilisateurs qui se sont correctement connectés à
    Windows
    d'avoir automatiquement accès à
    FactoryTalk
    Local Directory.
  • Supprimez les paramètres de sécurité qui permettent à tous les utilisateurs d'avoir plein accès à
    FactoryTalk
    Local Directory.
  • Modifiez les politiques de sécurité afin de sécuriser le système.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal