Propriétés du serveur de données OPC DA - Avancé

Comment ouvrir les propriétés avancées d'un serveur de données
OPC
 ?
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez l'application ou la zone jusqu'à ce que le serveur de données OPC soit visible.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de données OPC, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans
    Serveur de données OPC
    , sélectionnez l'onglet
    Avancé
    .
Le Serveur de données
OPC
peut être configuré pour utiliser les données mises en cache afin d'activer la navigation des points lorsque le serveur de données n'est pas disponible. Les fichiers de données de cache ne sont pas créés par défaut. Utilisez l'onglet
Avancé
des propriétés du
Serveur de données OPC
pour créer un fichier de cache des noms de points du serveur de données, pour choisir d'inclure ou non les informations étendues de points dans le cache et pour synchroniser le fichier de cache avec les données actuelles du serveur.
Option
Description
Inclure des informations étendues dans le fichier de cache du serveur
Pour inclure des informations étendues relatives aux points dans le cache, sélectionnez la case à cocher
Inclure les informations étendues dans le fichier de cache du serveur.
Inclure des informations détaillées augmente le temps pris pour la création et la synchronisation de la cache.
Pour exclure des informations détaillées, décochez la case.
Créer cache
Pour créer un fichier de cache, sélectionnez
Créer cache
. Si le cache existe déjà, le nom du bouton sera
Synchroniser
.
Synchronize
Synchroniser
permet de mettre à jour les informations de point du fichier de cache avec les données les plus récentes.
Pour mettre à jour le contenu du cache, sélectionnez
Synchroniser
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal