Signification des en-têtes de colonnes de l'onglet Utilisateurs
Le tableau suivant indique la signification des en-têtes de colonnes de l'onglet
Utilisateurs
.En-têtes | Descriptions |
|---|---|
Nom d'utilisateur | Affiche le nom du compte utilisateur. |
Nom complet | Affiche le nom complet d'un compte utilisateur. |
Etat | Affiche les états du compte utilisateur, notamment :
Remarque : L'état des utilisateurs liés à Windows indique Indisponible . |
Dernière heure de connexion | Affiche la date et l'heure de la dernière utilisation du compte utilisateur pour se connecter au système FactoryTalk. Remarque : Lorsque vous ajoutez des utilisateurs liés à Windows à FactoryTalk Directory, il est nécessaire de fermer et de rouvrir FactoryTalk Administration Console avant que les informations du compte utilisateur ne s'affichent. |
Dernier ordinateur de connexion | Affiche l'ordinateur à partir duquel l'utilisateur s'est connecté pour la dernière fois au système FactoryTalk |
Fournir une réponse