Éléments de l'onglet Utilisateurs

Le tableau suivant montre les éléments de l'onglet
Utilisateurs
et leur signification.
Éléments
Descriptions
Rafraîchir
Actualise l'historique d'utilisation des utilisateurs tel qu'il se trouve dans le système FactoryTalk.
Activer
Active un compte utilisateur FactoryTalk lorsqu'il est désactivé.
Désactiver
Désactive un compte utilisateur FactoryTalk pour empêcher un utilisateur de se connecter.
Supprimer
Supprime un compte utilisateur de FactoryTalk Directory.
Effacer tous les filtres
Revient à l'état d'origine.
Aide
Ouvre l'aide.
Lignes 0 sur 0
Indique les résultats du filtrage sur le nombre total d'utilisateurs.
Par exemple, lorsque le chiffre des résultats du filtrage est 2 et que le nombre total d'utilisateurs est 5,
Lignes 2 sur 5
est affiché.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal