FactoryTalk Directory configuré sur cet ordinateur n'est pas le bon

Il se peut que le
FactoryTalk
Directory correct ne soit pas installé sur votre ordinateur, ou que le compte d'administrateur qui permet d'accéder à ce répertoire soit désactivé si les événements suivants se produisent :
  • Essai de connexion à un
    FactoryTalk
    Local Directory ou à un
    FactoryTalk
    Network Directory mais accès non autorisé.
  • Installation d'un produit
    FactoryTalk
    et détection de messages d'erreur inattendus lors de l'exécution du produit.
Pour résoudre ce problème, accédez à
Rockwell Software > Outils FactoryTalk
et exécutez
L'assistant de configuration de FactoryTalk Directory
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal