Je ne vois pas mes ressources importées
Si vous ne voyez pas de ressources importées répertoriées dans
FactoryTalk Directory
lorsque vous ouvrez FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
, il se peut que vous devrez peut-être :- actualiserRSLinx Classic
- Utiliserl'Éditeur de ressourcesau lieu de l'arborescence deréseaux et périphériquespour éditer les autorisations de sécurité pour les périphériquesRSLogix 5000
Pour actualiser
RSLinx Classic
- Accédez àRockwell Software >et exécutezRSLinxRSLinx Classic.
- Pour actualiserRSLinx Classic, sélectionnezRSWho.

- DansFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris surRéseaux et périphériques, puis sélectionnezActualiser.
Pour éditer des autorisations de sécurité pour un périphérique
RSLogix 5000
- DansFactoryTalk Administration ConsoleouFactoryTalk View Studio, dansl'Explorateur,cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe quelle application ou zone, puis sélectionnezÉditeur de ressources.
- SiFactoryTalk Directoryne contient pas d'applications, au sommet de l'arborescence du répertoire, cliquez à l'aide du bouton de droite de la souris surRéseauouLocal, puis sélectionnezNouvelle application. Saisissez un nom pour l'application, puis sélectionnezOK. Cliquez avec le bouton droit sur l'application, puis sélectionnezÉditeur de ressources.
- DansÉditeur de ressources, cliquez sur le boutonAjouter des ressources.
- DansSélectionner des ressources pour, développez l'arborescence du dossierNoms logiques.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'appareil, puis sélectionnezSécurité.
- Modifiez les paramètres de sécurité pour le nom logique du périphérique, puis sélectionnez surOK.Vous ne devez pas ajouter un nom logique à une application ou une zone pour que les paramètres de sécurité s'appliquent, à moins que vous ne souhaitiez que le nom logique hérite ses paramètres de sécurité de l'application ou de la zone.
Fournir une réponse