Fenêtre d'exploration
Il affiche le contenu de
FactoryTalk
Network Directory ou FactoryTalk
Local Directory sous la forme d'une arborescence. Pour afficher l'Explorateur
dans FactoryTalk Administration Console
ou dans FactoryTalk View Studio
, sélectionnez Afficher > Fenêtre d'exploration
.Pour utiliser les options disponibles pour tous les éléments dans
l'explorateur
, développez l'arborescence et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément pour ouvrir un menu contextuel.- Dossier Système– tous les éléments du dossier Système s'appliquent à chaque application contenue dansFactoryTalk Directory
- Réseaux et périphériques– affiche le matériel de contrôle accessible à l'ordinateur local avecRSLinx® Classic
- Onglet application– accessible uniquement siFactoryTalk® Linxest installé.
- Onglet communicationsaccessible uniquement siFactoryTalk Linxest installé. Il affiche le matériel de contrôle disponible pour l'ordinateur local viaFactoryTalk Linx.
Fournir une réponse