Je ne parviens pas à me connecter à FactoryTalk Directory
Avant l'importation de la base de données RSSecurity dans un
FactoryTalk Directory
, connectez-vous à ce répertoire. Si des problèmes surviennent lors de la connexion au FactoryTalk Directory
, il peut s'agir de :- Connexion auFactoryTalk Directoryincorrect. Vérifiez le Network Directory ou Local Directory où importer la base de données RSSecurity.
- FactoryTalk Directoryn'est pas configuré sur l'ordinateur, si l'ordinateur exécuteFactoryTalk Automation Platform2.00 (CPR 7).
- Le compte administrateur surFactoryTalk Directoryest désactivé.
- L'ordinateur physique faisant office de serveurFactoryTalk Directorya été remplacé, mais le nom du nouvel ordinateur serveur n'a pas été modifié, de sorte que les clientsFactoryTalk Directorypensent être toujours connectés, alors qu'ils ne le sont pas.
Fournir une réponse