Résoudre les problèmes d'importation (boîte de dialogue Résolution des problèmes lors de l'importation)
Lors de l'importation d'une base de données
RSSecurity Server
, des conflits peuvent se produire qu'il faudra résoudre avant que l'importation puisse continuer. S'il y a des conflits, la boîte de dialogue Résolution des problèmes d'importation
s'ouvre.Pour faire référence aux problèmes d'importation ultérieurement, ouvrez le fichier du journal d'importation. Ce fichier est situé au même endroit que le fichier .bak de la base de données.
Pour résoudre les problèmes d'importation :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour modifier une action, sélectionnez l'action et sélectionnez ensuite sur une autre action de la liste. Consultez les descriptions deFusion,RemplacementetIgnorerci-dessous.
- Pour renommer un élément, allez dans la colonneNouveau nom, puis saisissez un nouveau nom pour l'élément. Consultez les descriptions de l'actionRenommerci-dessous.
- Pour fermer la boîte de dialogueRésolution des problèmes lors de l'importation, cliquez surContinuer.
Pour résoudre les problèmes avec les éléments déjà existants :
Si un groupe d'utilisateurs, nommé Opérateurs par exemple, existe déjà dans
FactoryTalk Directory
, décider de :- Fusionnerles deux groupes d'utilisateurs avec le même nom
- Renommerle groupe d'utilisateurs RSSecurity
- Remplacerle groupe d'utilisateursFactoryTalk Security
- Ignorerl'importation du groupe RSSecurity
Fusionner les deux groupes d'utilisateurs avec le même nom
Fusionner le groupe d'utilisateurs RSSecurity avec un groupe d'utilisateurs
FactoryTalk Security
existant qui porte même nom. Exemple : Fusionner les membres d'un groupe d'opérateurs RSSecurity avec les membres d'un groupe d'opérateurs FactoryTalk Security
:- Les comptes utilisateurs du groupe RSSecurityqui n'existent pasdans le groupeFactoryTalk Securitysont ajoutésau groupeFactoryTalk Security.
- Les comptes utilisateurs du groupe RSSecurity quiexistent déjàdans le groupeFactoryTalk Securityrestent inchangésdansFactoryTalk Security. Ils ne sont pas remplacés.
- Les comptes utilisateurs qui sont présents dans le groupe d'utilisateursFactoryTalk Securitymais qui n'existent pas dans le groupe RSSecurityrestent inchangésdans le groupe d'utilisateursFactoryTalk Security.

Renommer le groupe d'utilisateurs RSSecurity
Renommer le groupe d'utilisateurs RSSecurity afin d'importer le groupe d'utilisateurs RSSecurity dans
FactoryTalk Security
sous un nouveau nom. Tous les paramètres de sécurité associés au groupe d'utilisateurs RSSecurity sont transférés au groupe d'utilisateurs FactoryTalk Security
en même temps que le nouveau nom.
Remplacer le groupe d'utilisateurs
FactoryTalk Security
Remplacer le groupe d'utilisateurs
FactoryTalk Security
par le groupe d'utilisateurs RSSecurity. Cela implique que le groupe d'utilisateurs FactoryTalk Security
d'origine sera supprimé et remplacé par le groupe d'utilisateurs RSSecurity. Toutes les autorisations de sécurité associées au groupe d'utilisateur FactoryTalk Security
d'origine sont également supprimées.
Ignorer l'importation du groupe d'utilisateurs RSSecurity
Ignorer l'importation du groupe d'utilisateurs RSSecurity. Cette option permet d'ignorer l'importation de tout autre paramètre de sécurité rattaché au groupe d'utilisateurs.
Exemple : Si une ressource définit les paramètres de sécurité pour le groupe d'utilisateurs ignoré, elle sera ignorée également : il y existe un groupe d'ordinateurs RSSecurity nommé . Si l'importation du groupe
Postes d'exécution
et une ressource RSSecurity nommée MY_PLC5
qui fait référence au groupe d'ordinateurs. La ressource MY_PLC5
accorde à tous les utilisateurs de Postes d'exécution
l'action RSLogix 5
\Go OnlinePostes d'exécution
est ignorée, la ressource MY_PLC5
rattachée à ce groupe est également ignorée. Cela signifie qu'aucune des autorisations affectées à la ressource MY_PLC5
n'est importée.
Fournir une réponse