Exemple : Deux étendues de répertoire sur un ordinateur

Des logiciels différents ont des exigences différentes pour l'étendue de
FactoryTalk Directory
. Les deux étendues de répertoire sont installées et configurées dans le cadre de l'installation de
FactoryTalk Services Platform
. Le choix de l'étendue de répertoire requise dépend des produits logiciels utilisés et du fait que l'on travaille dans un environnement autonome ou en réseau.
Par exemple, si vous utilisez
FactoryTalk View SE
ou
FactoryTalk Transaction Manager
, utilisez l'étendue de répertoire réseau pour créer et gérer des applications réseau. Si vous utilisez
FactoryTalk View ME
, utilisez l'étendue de répertoire local pour créer et gérer des applications locales. D'autres produits, tels que
RSLogix 5
,
RSLogix 500
et
FactoryTalk Linx
, autorisent l'utilisation d'une étendue de répertoire.
Même si vous avez une étendue de répertoire local et une étendue de répertoire réseau sur le même ordinateur, l'ensemble des informations de projet et des paramètres de sécurité resteront complètement séparés et ne pourront pas être partagés, y compris :
  • Les comptes d'utilisateur, les mots de passe et les autorisations de sécurité
  • Les paramètres de politique de l'ensemble du système, ainsi que les politiques de sécurité et d'audit
  • les informations relatives au projet, notamment les applications, les zones et leurs contenus.
L'illustration suivante montre trois ordinateurs. Chaque ordinateur possède une étendue de répertoire local et une étendue de répertoire réseau correctement configurées. Chaque étendue de répertoire contient des objets, qui représentent les informations de projet, par exemple les applications, les références à des serveurs de données et les paramètres de sécurité, y compris les comptes d'utilisateur. Dans chaque étendue de répertoire local, il est possible d'accéder à ces objets de projet en utilisant uniquement des logiciels installés sur le même ordinateur local. L'étendue de répertoire réseau, en revanche, peut partager des références à ses objets à travers un réseau.
FT_2Directory
Par exemple, supposons que chaque icône en couleur ci-dessus représente les informations de projet et les paramètres de sécurité qui font partie d'un système
FactoryTalk
. Les étendues de répertoire local sur chaque ordinateur contiennent des informations séparées (représentées par les icônes vertes, bleues et jaunes). Dans le cas d'une étendue de répertoire réseau, tous les ordinateurs clients qui pointent vers le même ordinateur serveur d'étendue de répertoire réseau partagent les mêmes informations à travers le réseau (représentées par les icônes orange).
Exécutez
FactoryTalk Administration Console
sur l'ordinateur 3, connectez-vous à l'étendue de répertoire réseau et créez un compte d'utilisateur nommé « Terry » avec le mot de passe « OpenSesame ». Les changements sont effectués dans le serveur d'étendue de répertoire réseau, sur ordinateur 1, et sont immédiatement disponibles sur chaque ordinateur client de l'étendue de répertoire réseau. « Terry » peut à présent se connecter à l'étendue de répertoire réseau à partir de l'un des trois ordinateurs.
Créez à présent un compte d'utilisateur nommé « Terry » avec le mot de passe « OpenSesame » dans chaque étendue de répertoire local sur chaque ordinateur. Même si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont les mêmes, chaque compte d'utilisateur est un objet séparé dans chaque étendue de répertoire local.
Lorsque vous modifiez le mot de passe dans l'étendue de répertoire local de l'ordinateur 1, la modification n'affecte pas le compte d'utilisateur détenu dans le serveur d'étendue de répertoire réseau sur le même ordinateur, ni les comptes d'utilisateur détenus dans les étendues de répertoire local des ordinateurs 2 et 3.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal