Ecrire élément
Comment ouvrir la boîte de dialogue Écrire élément ?
- Sélectionnez les éléments de données que vous voulez écrire.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément et sélectionnezÉcrire élément(s).
- SélectionnerÉcriture syncouÉcriture async.
Utilisez
Écrire élément
pour écrire la valeur des éléments de données que vous avez sélectionnés.Paramètre | Description |
|---|---|
ID élément | Liste des éléments de données sélectionnés. |
Type de données | Sélectionnez cette option pour choisir un type de données pris en charge pour les écritures. Cette entrée apparaît maintenant dans la colonne Type de données d'écriture . |
Valeur | Entrez la nouvelle valeur au format pris en charge par le type de données. Cette valeur apparaît maintenant dans la colonne Écrire la valeur . Assurez-vous que la valeur est conforme au type de données. |
Élément suivant | Si vous avez sélectionné plusieurs éléments de données, sélectionnez Élément suivant pour modifier la valeur de l'élément de données suivant. |
Fournir une réponse