Écriture asynchrone des éléments de données

Les opérations d'écriture asynchrones sont effectuées à la discrétion du serveur de données. Lorsqu'il demande une écriture asynchrone, le client demande également que le serveur lui indique la fin de l'opération. Ceci assure une performance optimale de l'application.
Pour désynchroniser l'écriture des éléments de données :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez les éléments de données que vous voulez écrire de façon asynchrone.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur un élément de données sélectionné, puis sélectionnez
    Écrire élément(s) > Écriture async
    .
  3. (facultatif) Dans
    Écrire élément
    , sélectionnez le type de données de l'élément de données dans la liste
    DataType
    .
  4. Dans
    Case
    , entrez une valeur pour l'élément de données. Assurez-vous que la valeur est conforme au type de données de l'élément de données.
  5. Si plusieurs éléments de données ont été sélectionnés, sélectionnez
    Élément suivant
    pour modifier la valeur de l'élément de données suivant.
  6. Sélectionnez
    OK
    pour écrire les valeurs sur le serveur de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal