Mise à jour de Runtime et du micrologiciel
Les mises à jour logicielles pour les IHM et les IPC ou les routeurs sont liées au système d’exploitation en cours d’exécution sur chaque dispositif. Une mise à jour de Runtime ou du micrologiciel peut être nécessaire pour utiliser l’IHM ou l’IPC.
Système d’exploitation et dispositif | Mise à jour logicielle |
IPC ASEM 6300 et dispositifs tiers avec Windows Runtime | Runtime |
Stratix® 4300 , OptixPanel™, module Embedded Edge Compute et OptixEdge™ | Micrologiciel (Runtime, System Manager, image du système d’exploitation, FactoryTalk Optix) |
Vous pouvez mettre à jour le Runtime et le micrologiciel de votre dispositif de deux manières :
NOTE:
Le processus de mise à jour peut nécessiter le redémarrage automatique d’un dispositif distant. Avant de planifier une quelconque mise à jour d’un logiciel ou d’un micrologiciel, assurez-vous que les machines de l’usine sont correctement sécurisées.
Mise à jour manuelle du Runtime et du micrologiciel
- DansFactoryTalk® Remote Access™Manager, accédez à la section .
- SélectionnezTéléchargeren regard de la mise à jour souhaitée. Vous serez redirigé vers une page Web spécifique de Rockwell Automation. Une fois votre demande autorisée, vous recevrez un e-mail contenant un lien pour le téléchargement de la mise à jour.
- Téléchargez le fichier d’installation et stockez-le sur votre dispositif.
- En fonction de votre dispositif :
- Si vous mettez à jour Windows Runtime pour des IPC ASEM 6300 ou des dispositifs tiers, exécutez le fichier d’installation pour procéder à la mise à jour de Windows Runtime.
- Si vous mettez à jour Ubuntu 22 Runtime pour des IPC ASEM 6300 ou des dispositifs tiers, reportez-vous à la section Installation et configuration d’Ubuntu 22 Runtime.
- Si vous mettez à jour le micrologiciel pourStratix® 4300, OptixPanel™, le module Embedded Edge Compute ou OptixEdge™, reportez-vous à la sectionMettre à jour le micrologiciel du dispositifde System Manager.Pour en savoir plus sur System Manager, téléchargez ce manuel d’utilisation :
NOTE:
Assurez-vous de ne pas redémarrer le dispositif pendant sa mise à jour.
Mise à jour à distance
Accédez à
FactoryTalk® Remote Access™
Manager pour exécuter ou planifier des mises à jour automatiques pour votre dispositif :Fournir une réponse