Mise à jour à distance du micrologiciel

Suivez cette procédure pour mettre à jour le micrologiciel de
Stratix® 4300
,
OptixPanel™
,
OptixEdge™
ou du module Embedded Edge Compute.
NOTE: La mise à jour du micrologiciel sur certains dispositifs peut nécessiter l'installation préalable d'une image de micrologiciel transitoire avant de procéder à la véritable mise à jour de version.

Mise à jour via
FactoryTalk® Remote Access™
Manager

  1. Accédez à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    , accédez à la section
    Explorateur
    Vue du domaine
    et sélectionnez le dispositif que vous souhaitez mettre à jour.
  2. Recherchez le paramètre
    État de mise à jour
    dans le volet droit de la même section. Si une version plus récente du logiciel du dispositif est disponible,
    Disponible
    s’affiche sous le paramètre
    État de mise à jour
    .
  3. Sélectionnez le bouton
    Mettre à jour le micrologiciel
    .
  4. Une fenêtre de dialogue s’ouvre.
    Sélectionnez l’occurrence de mise à jour, selon que vous souhaitez démarrer le processus immédiatement (
    Maintenant
    ) ou dans un délai donné (
    Dans le délai imparti
    ).
  5. Sélectionnez
    Planifier
    .
NOTE:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
tente d’effectuer une mise à jour planifiée jusqu’à trois fois, au cas où le processus de mise à jour ne se soit pas bien déroulé.
NOTE: Il est possible de planifier une mise à jour lorsque le dispositif est hors ligne. Le système démarrera ou reprendra le processus de mise à jour à l’heure spécifiée si le dispositif est en ligne.
IMPORTANT: Assurez-vous de ne pas redémarrer le dispositif pendant la mise à jour de son micrologiciel.

Mises à jour multiples

Vous pouvez mettre à jour plusieurs dispositifs à la fois.
  1. Dans
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    , accédez à la section
    Vue des dispositifs
    .
  2. Maintenez la touche
    Ctrl
    enfoncée pour sélectionner plusieurs dispositifs à mettre à jour.
  3. Vous pouvez soit cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’un d’entre eux et sélectionner
    Tout mettre à jour
    , soit cliquer sur l’icône Trois points en haut de l’écran et sélectionner
    Tout mettre à jour
    .
  4. Vous pouvez choisir la version du micrologiciel et éventuellement planifier la mise à jour à un moment ultérieur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal