Organisations, domaines
et
sous-dossiers de domaine

NOTE: Consultez Présentation de FactoryTalk Remote Access Manager et entités associées pour plus en savoir plus sur les définitions des
organisations,
domaines et
sous-dossiers de domaines
.

Organisation

Le client
FactoryTalk® Hub™
permet de configurer autant d’organisations que nécessaire, qui seront chacune associées à un domaine. De cette manière, l’utilisateur peut gérer un ensemble d’applications spécifiquement activées pour une organisation spécifique.
NOTE: Consultez Créer une organisation et un domaine pour apprendre à créer une organisation.

Domaine

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
permet de configurer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs avec une portée restreinte et des droits spécifiques sur les mêmes dossiers. De plus, il est possible de configurer des autorisations d’utilisateur.
NOTE: Consultez Créer une organisation et un domaine et Rôles de domaine et groupes de domaines pour plus d’informations à ce sujet.
Un utilisateur de domaine peut être créé avec une portée spécifique, bien qu’il puisse se voir accorder certaines autorisations parmi les combinaisons de profils qui peuvent être appliquées aux dossiers et aux dispositifs.
Les utilisateurs admin de niveau supérieur peuvent gérer n’importe quel sous-dossier, car les ramifications des dossiers permettent aux dossiers enfants d’hériter des autorisations des dossiers parents. L’opération d’autorisation
Accéder aux comptes utilisateurs
accorde une autorisation sur un dossier parent.
NOTE: Consultez Comment définir des droits d’autorisation pour plus d’informations à ce sujet.

Sous-dossier de domaine

Les
sous-dossiers de domaine
permettent d’utiliser un domaine unique chaque fois que différentes entreprises ou différents services accèdent à des dispositifs distants. Un
sous-dossier de domaine
est attribué à chaque entreprise ou service, pour lequel il ou elle dispose de droits d’administration. Cela garantit que les utilisateurs ne peuvent voir que les dossiers et les dispositifs dans le
sous-dossier de domaine
qui leur est attribué, tandis que les dossiers et les dispositifs liés à d’autres entreprises sont masqués.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal