Protection contre les changements de domaine
Les routeurs sont conformes aux normes de sécurité de et protègent l’installateur et l’utilisateur final contre les tentatives de changement de domaine indésirables et non autorisées.
Stratix® 4300
Remote AccessFactoryTalk® Remote Access™
ManagerAutrement dit, le domaine d’enregistrement du dispositif ne peut pas être modifié puisque les informations d’enregistrement sont stockées sur le serveur une fois le dispositif enregistré. Le dispositif est ainsi enregistré sur le domaine jusqu’à ce qu’il soit complètement retiré de celui-ci.
NOTE:
Consultez Déplacement et retrait d’un dispositif pour plus d’informations à ce sujet.
En cas de tentative de changement de domaine non autorisée, un blocage de sécurité se déclenche pour empêcher le routeur d’être enregistré sur un domaine et l’outil
Enregistrement du dispositif
retourne un message d’erreur.Opération de restauration
Pour rétablir le fonctionnement du routeur après un blocage de sécurité, contactez l’équipe d’assistance technique.Fournir une réponse