Déplacement et retrait d’un dispositif
Un dispositif associé à un domaine peut être supprimé ou déplacé vers un autre domaine, selon les besoins.
Pour supprimer un dispositif d’un domaine :
- Accédez àet à .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Cliquez une fois sur l’icône du dispositif dans le volet de droite et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne du dispositif. Un menu contextuel apparaît.
- ChoisissezDéplacerouRetirerdans le menu contextuel.
NOTE:
Une fois qu’un dispositif a été supprimé, il peut être enregistré sur un nouveau domaine. Consultez Protection contre les changements de domaine pour plus d’informations à ce sujet.
Une fois que vous avez supprimé votre dispositif, vous serez invité à saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe lors de la prochaine connexion au serveur. En effet, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont nécessaires pour se connecter à un domaine.
Fournir une réponse