Configurer les fonctionnalités prises en charge dans le conteneur
Runtime est conçu comme une application multi-conteneurs, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Docker Compose pour l’exécuter.
Définissez les variables d’environnement dans le fichier .env en fonction des variables d’environnement qui répondent le mieux à vos besoins avant d’exécuter la commande Docker Compose. Le fichier .env doit ressembler à ce qui suit :
SETUPHOSTIMAGE=factorytalkremoteaccess/setuphost RUNTIMEIMAGE=factorytalkremoteaccess/runtime TAG=<version> SETUPHOSTCONTAINER=factorytalkremoteaccess-setuphost RUNTIMECONTAINER=factorytalkremoteaccess-runtime VERBOSE=false VOLUME= TZ=UTC APPARMOR_PROFILE=factorytalkremoteaccess_runtime WEB_LOGIN_PASSWORD= RDP_DISPLAY= RDP_XAUTHORITY= VPN_ADAPTERS= VPN_P2P=false
Variable | Définition | Remarque |
|---|---|---|
SETUPHOST_IMAGE | Spécifie le nom d’image du service Setuphost. | DÉJÀ DÉFINI |
RUNTIME_IMAGE | Spécifie le nom d’image du service Runtime. | DÉJÀ DÉFINI |
TAG | Définit la balise des deux images. | DÉJÀ DÉFINI |
SETUPHOST_CONTAINER | Indique le nom du conteneur associé au service Setuphost. | DÉJÀ DÉFINI |
RUNTIME_CONTAINER | Indique le nom du conteneur associé au service Runtime. | DÉJÀ DÉFINI |
VERBOSE | Active une sortie détaillée du Setuphost en fonctionnement si défini sur true . La valeur par défaut est false . | MODIFIABLE |
VOLUME | Indique le chemin d’accès au volume monté par Runtime pour stocker les données persistantes. Par exemple : /path/to/persistent/folder . | DÉFINIR OBLIGATOIREMENT |
TZ | Définit le fuseau horaire dans lequel Runtime fonctionne. Par défaut, le fuseau horaire est défini sur UTC . Vous pouvez changer ce fuseau horaire prédéfini en modifiant la valeur UTC . | MODIFIABLE |
APPARMOR_PROFILE | Définit le profil AppArmor appliqué au service Runtime. Pour exécuter le conteneur sans respecter aucune politique de sécurité, retirez cette variable ou définissez-la sur unconfined . | MODIFIABLE |
WEB_LOGIN_PASSWORD | Protège l’interface utilisateur Web de Runtime au moyen d’un mot de passe. Cette variable n’est pas définie par défaut, mais il est recommandé de la définir pour des raisons de sécurité. Cette valeur est saisie dans le service Setuphost en tant que secret. | MODIFIABLE |
RDP_DISPLAY | Spécifie l’affichage de l’hôte utilisé par Runtime pour exécuter la fonctionnalité Bureau distant. Consultez la rubrique Activer le protocole de bureau distant (RDP). | À DÉFINIR UNIQUEMENT POUR RDP |
RDP_XAUTHORITY | Indique le chemin d’accès au fichier .Xauthority utilisé par l’utilisateur standard qui interagit avec le serveur X11. Consultez la rubrique Activer le protocole de bureau distant (RDP). | À DÉFINIR UNIQUEMENT POUR RDP |
VPN_ADAPTERS | Spécifie les interfaces avec lesquelles Runtime peut établir des connexions VPN. Consultez la rubrique Activer une connexion VPN. | À DÉFINIR UNIQUEMENT POUR RDP |
VPN_P2P | Active la fonctionnalité VPN point à point dans Runtime si la valeur est définie sur true . La valeur par défaut est false . | À DÉFINIR UNIQUEMENT POUR RDP |
Fournir une réponse