Activer le protocole de bureau distant (RDP)

Consultez les exigences pour l’activation et les lignes de commande de configuration du protocole de bureau distant (RDP).
Pour activer le RDP pour le Runtime conteneurisé, assurez-vous que l’hôte exécutant les conteneurs Docker dispose d’un serveur X11 actif et d’un affichage permettant l’interaction utilisateur. Ces conditions requises vous permettent d’obtenir les valeurs nécessaires qui sont attribuées à
RDP_DISPLAY
et
RDP_XAUTHORITY
 :
  • RDP_DISPLAY
     : Pour récupérer l’affichage de l’hôte du Bureau distant avec lequel l’utilisateur interagit, exécutez la commande suivante en tant qu’utilisateur standard :
    echo $DISPLAY
    .
    NOTE: Cette opération stocke la valeur dans la variable
    RDP_DISPLAY
    .
  • RDP_XAUTHORITY
     : Étant donné que l’utilisateur standard est autorisé à communiquer avec le serveur X11 pour l’interaction avec l’affichage de l’hôte, un fichier .Xauthority exclusif est généré automatiquement. Pour obtenir le chemin d’accès du fichier et permettre au conteneur Setuphost d’autoriser le conteneur Runtime pour une interaction sécurisée avec le serveur X11, exécutez la commande suivante en tant qu’utilisateur standard :
    echo $XAUTHORITY
    .
    NOTE: Cette opération stocke la valeur dans la variable
    RDP_XAUTHORITY
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal