Activer une connexion VPN

Saisissez les interfaces que vous souhaitez utiliser pour établir une connexion VPN.
Le conteneur Runtime peut établir une connexion VPN avec les interfaces spécifiées dans la variable
VPN_ADAPTERS
. Saisissez les noms d’interface séparés par des virgules. Par exemple :
eth0,eth1,eth2
.
NOTE: Si vous établissez une interface de pont réseau standard, le conteneur
setuphost
crée à la fois un tap et un pont, s’ils ne sont pas encore en place, pour chaque interface spécifiée dans
VPN_ADAPTERS
. Pour chaque tap et pont créé, l’interface du pont réseau vise à ajouter les suffixes
-tap
et
-bridge
à la fin du nom, respectivement, et en considérant que dans un environnement Linux, la longueur maximale d’un nom d’interface réseau est de 15 caractères.
  • Exemple sans troncature :
    • Nom de l’adaptateur (longueur de 4 caractères) =
      eth0
    • Nom de l’interface tap (longueur de 8 caractères) =
      eth0-tap
    • Nom du pont (longueur de 8 caractères) =
      eth0-bridge
  • Exemple avec troncature :
    • Nom de l’adaptateur (longueur de 9 caractères) =
      enp0s31f6
    • Nom de l’interface tap (longueur de 13 caractères) =
      enp0s31f6-tap
    • Nom du pont (longueur de 15 caractères), notez la troncature du nom d’origine =
      enp0s31f-bridge
      .
La limitation de la longueur maximale peut potentiellement entraîner des conflits pour les interfaces de pont et de tap avec un nom de longueur similaire ou supérieure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal