Livre blanc sur l’architecture de sécurité
Ce document décrit l’architecture réseau et la conception de la sécurité de la solution
Rockwell Automation
.FactoryTalk® Remote Access™
Ce document décrit en détail la gestion et la conception de la sécurité pour que les administrateurs réseau, les auditeurs de sécurité et les décideurs puissent déterminer si est conforme à leurs normes de sécurité et à leurs scénarios d’utilisation.
FactoryTalk® Remote Access™
Considérations de conception
L’objectif principal de est de permettre à un client de se connecter de manière sécurisée à des dispositifs distants via Internet (considéré comme un réseau non sécurisé). La sécurité prime donc dans toutes les décisions de conception et de mise en œuvre, plus que tout autre aspect de convivialité.
FactoryTalk® Remote Access™
Architecture des composants | |
|---|---|
FactoryTalk® Remote Access™ | Service logiciel qui s’exécute sur des dispositifs distants pour permettre l’accès à distance de clients frontend au dispositif lui-même. Le Runtime est disponible pour les systèmes ouverts, tels que les ordinateurs Windows, et pour les systèmes fermés, tels que les routeurs industriels de Rockwell Automation. Les mêmes considérations de sécurité s’appliquent dans les deux cas. |
Serveurs d’accès | Les serveurs d’accès désignent un ensemble de serveurs distribués et redondants qui permettent aux dispositifs de se connecter et où les clients peuvent se connecter aux dispositifs. |
Domaine FactoryTalk® Remote Access™ | Le domaine est un conteneur logique qui stocke toutes les ressources d’un compte client : utilisateurs, groupes et dispositifs, ainsi que leurs configurations, dossiers, règles d’autorisation et journaux. |
Frontend Web | Le client Web interactif permet aux utilisateurs de se connecter au domaine UBIQUITY de leur organisation FactoryTalk® Remote Access™ FactoryTalk® Remote Access™ Des fonctions avancées comme le VPN sont réalisées en utilisant des applets (Tools) qui peuvent être démarrées directement à partir du navigateur Web. Dans ce document, le frontend Web est référencé de manière générique en tant que client frontend. |
Serveurs relais | Ces serveurs sont situés dans plusieurs régions et agissent comme un point de terminaison de relais public entre Control Center et le Runtime. Ils ne sont pas directement exposés et accessibles via Internet. |
API Web FactoryTalk® Remote Access™ | Cette API expose l’API requise pour le fonctionnement du frontend Web et des applets Tools et fournit d’autres fonctionnalités auxiliaires telles que les mises à jour logicielles. |
Fournir une réponse