Politique relative aux violations de données

Une violation de données désigne généralement l’accès et la récupération non autorisés d’informations qui peuvent inclure des données d’entreprise et/ou personnelles.
Dans ce contexte, une violation de données désigne l’accès aux serveurs
FactoryTalk® Remote Access™
et à leurs données.
Les réglementations des différentes juridictions dans lesquelles Rockwell Automation exerce ses activités exigent que Rockwell Automation prenne des dispositions de sécurité raisonnables pour aider à protéger les données personnelles que nous possédons ou contrôlons, afin d’aider à prévenir l’accès, la collecte, l’utilisation, la divulgation ou des risques similaires non autorisés.
Les employés, les parties externes à l’organisation ou les erreurs du système informatique peuvent être à l’origine de violations de données.
Tous les membres du personnel ont l’obligation de signaler les manquements réels ou potentiels au respect de la protection des données. Cela nous permet de :
  • Examiner la panne et prendre des mesures correctives si nécessaire.
  • Tenir un registre des manquements à la conformité.
  • Notifier à l’autorité de contrôle tout manquement à la conformité notable en soi ou dans le cadre d’une série de manquements.
Rockwell Automation informera tous les clients concernés dès qu’elle aura connaissance d’une violation de données. Toutefois, Rockwell Automation n’est pas tenu d’informer les personnes concernées en cas de violation de données anonymisées. Plus précisément, il n’est pas nécessaire de notifier les personnes concernées par la violation de données si le responsable du traitement a mis en œuvre des techniques telles que le chiffrement ainsi que des mesures de protection techniques et organisationnelles adéquates pour les données personnelles concernées par la violation de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal