Comment créer
une organisation ou un domaine

  1. Une fois que vous disposez d’un compte MyRockwellAutomation, accédez à FactorytalkHub.com et créez une organisation en sélectionnant l’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis
    Créer une organisation (Create organization)
    dans le menu déroulant.
    Une fois que vous avez créé une organisation, vous pourrez accéder à la mosaïque
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager qui s’affiche dans
    FactoryTalk® Hub™
    .
  2. Si vous sélectionnez la mosaïque
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager, vous serez invité à créer un domaine pour utiliser les services
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager.
  3. Indiquez un nom pour le domaine dans la fenêtre
    Créer un domaine (Create domain)
    .
    NOTE: Les noms de domaine doivent être uniques et ne peuvent pas être modifiés une fois créés. Les domaines peuvent être nommés différemment de l’organisation à laquelle ils appartiennent.
  4. Une fois le domaine créé, un message de confirmation s’affiche.
  5. Chaque domaine comprend un dossier racine contenant l’utilisateur créateur du domaine (propriétaire) et trois groupes d’utilisateurs :
    • Administrateur
    • Contributeur
    • Propriétaire
  6. Vous pouvez ensuite inviter des utilisateurs à rejoindre votre organisation avec les rôles
    Administrateur (Admin)
    ou
    Contributeur (Contributor)
    , en considérant que vous êtes l’utilisateur
    Propriétaire (Owner)
    .
    NOTE: Pour savoir comment inviter des utilisateurs à rejoindre une organisation, reportez-vous à Inviter des utilisateurs à rejoindre une organisation.
  7. Une fois que les utilisateurs ont rejoint votre organisation, sélectionnez chaque dossier d’utilisateur ou de groupe dans le volet droit de
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager et définissez leurs
    Opérations d’autorisation (Permission operations)
    .
    NOTE: Consultez Présentation de FactoryTalk Remote Access Manager et entités associées pour en savoir plus sur l’utilisation des boutons et des icônes pour la configuration des utilisateurs dans
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager.
    NOTE: Consultez Autorisations d’utilisateur de domaine pour plus d’informations à ce sujet.
    NOTE: Les sous-dossiers héritent des autorisations de leurs dossiers parents, néanmoins vous pouvez configurer chaque paramètre spécifiquement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal