Créer un
sous-dossier de domaine

Les
sous-dossiers de domaine
peuvent être gérés par des administrateurs sélectionnés et sont accessibles à un groupe restreint d’utilisateurs. Ceci est utile si vous collaborez avec différents fournisseurs ou si vous gérez diverses opérations via
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
.
Pour créer un
sous-dossier de domaine
, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    avec un compte utilisateur administrateur.
  2. Accédez à la section
    Explorateur
    Vue du domaine
    .
  3. Sélectionnez le bouton
    Ajouter une ressource
    (
    Plus entouré
    ) et
    Créer un dossier
    .
  4. Ajoutez des comptes utilisateurs pour l’administration du dossier qui vient d’être créé.
  5. Assurez-vous que les comptes utilisateurs administrateurs disposent des autorisations
    Administrateur
    pour le dossier.
Lorsqu’un contributeur local se connecte à
FactoryTalk® Remote Access™
Manager, il ne peut travailler qu’avec le sous-dossier de domaine pour lequel il dispose d’une autorisation. Il ne pourra pas voir les autres dossiers qui ont été créés par l’administrateur du domaine. Toutefois, dans le dossier qu’il administre, il sera en mesure d’ajouter des groupes, des dispositifs et des sous-dossiers de domaine supplémentaires si nécessaire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal