Afficher une boîte de dialogue lors d’un changement de valeur
Affichez une boîte de dialogue lorsque la valeur d’une variable ou d’une balise est modifiée.
Exemple d’application
Le panneau s’affiche lorsque la valeur de la zone de sélection numérique change.


NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
DisplayDialog.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application


Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse