Ajouter une zone de sélection numérique
Créez une variable et une zone de sélection numérique pour contrôler la valeur qui détermine l’affichage ou non d’un panneau.
CONSEIL:
Au lieu d’ajouter une variable et une zone de sélection numérique, vous pouvez configurer un pilote de communication et importer une valeur de variable à partir d’un automate. Pour plus d’informations, consultez Pilotes de communication.
- Ajoutez et configurez une variable pour la valeur de la boîte de spin :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris surVariable 1et sélectionnez .CONSEIL: Au lieu d’utiliser un événement de changement, vous pouvez également configurer un événement de transition. Pour plus d’informations sur les requêtes, consultez Événements.
- Ajoutez une boîte de spin et liez la valeur de la spin box à la variable :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse