Ajouter un événement de changement de valeur de variable

Ajoutez et configurez un événement de changement de valeur de variable pour afficher une boîte de dialogue lorsque la valeur d’une variable change.
CONSEIL: Plutôt que d’utiliser un événement de changement, vous pouvez également configurer un événement de transition. Pour plus d’informations sur les requêtes, consultez Événements.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    MainWindow (type)
    .
  2. Dans
    Événements
    , sélectionnez
    Add
    , puis
    ProjectName
    Modèle
    Variable1Changed
    VariableValueChangedEvent (type)
  3. En regard de
    Variable1Changed/VariableValueChangedEvent
    , sélectionnez
    Add
    , puis
    Commandes
    Commandes d’interface utilisateur
    Ouvrir la fenêtre de dialogue
    .
  4. Sous
    Méthode
    Arguments de méthode
    , créez un lien dynamique entre
    Boîte de dialogue
    et
    ProjectName
    Interface utilisateur
    Boîtes de dialogue
    BoîteDeDialogue1 (type)
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal