Déboguer un NetLogic localement avec Visual Studio Code

Déboguez un projet local avec des NetLogics de conception et d’exécution en utilisant
Visual Studio Code®
.
Conditions préalables
  1. Pour déboguer un NetLogic localement avec Visual Studio Code
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    Visual Studio Code
    s’ouvre.
  3. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Déboguez un NetLogic d’exécution. Exécutez la
      Application FactoryTalk Optix
      , puis, dans
      Visual Studio Code
      , sélectionnez
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      . Consultez la rubrique Déployer une Application FactoryTalk Optix.
    • Déboguez un NetLogic de conception. Dans
      Visual Studio Code
      ,
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      , puis exécutez le NetLogic de conception. Consultez la rubrique Exécuter un NetLogic de conception.
  4. Arrêtez le processus de débogage, modifiez le code et répétez la procédure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal