Définir l'éditeur de code par défaut
Nous vous recommandons d’utiliser
Visual Studio®
2022 ou Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut.
CONSEIL:
Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
Conditions préalables
Téléchargez et installez l’éditeur de code préféré.
- Pour définir l’éditeur de code par défaut
- DansFactoryTalk Optix Studio, sélectionnez.Options FactoryTalk Optix Studio
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une option dans le menu déroulantÉditeur de code préféré.CONSEIL: L’optionAutomatiquedéfinit Visual Studio comme éditeur par défaut. Si Visual Studio n’est pas disponible, Visual Studio Code est utilisé comme éditeur par défaut.
- RedémarrezFactoryTalk Optix Studio.
éditeur de code
Fournir une réponse